20.09.2006 16:10 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Möglicherweise gibt es eine Möglichkeit mit dem Insys-GSM-Modul. Kostet zwar ein Vermögen und sollte für Neuinstallationen mit einer S7-200 günstiger zu machen sein. siehe auch http://www.insys-tec.de |
21.09.2006 11:32 | |
Beigetreten: 03.04.2006 Letzter Bes: 21.09.2006 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Das Forum scheint zu bocken. Dateianhang060915_KNX-Panel_Versandversion.pdf (458 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: PeterPanCH am: 21.09.2006 11:38Zuletzt bearbeitet von: PeterPanCH am: 21.09.2006 11:37 |
|
27.09.2006 10:50 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hi, super, genau sowas suche ich! Hast Du mal ein Beispiel, wie das gehen kann? Bzw. wie liest Du die Daten ganeu aus? Danke Gruß Christian |
28.09.2006 15:36 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo, schau doch mal im Forum unter Logo Steuercodes vom 28.07.06. Da gibt es noch ein paar Infos. Carsten |
Folgen Sie uns auf