23.12.2022 10:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Das Simulationsmodell und die Kopplungen können nach den drei unterschiedlichen Betriebsarten asynchron, synchron und taktsynchron bearbeitet werden. Asynchrone Betriebsart Die Modellberechnung der einzelnen Zeitscheiben und die Bearbeitung der Kopplungen erfolgen zeitgesteuert. Anwendungstipp Synchrone Betriebsart Bei synchroner Betriebsart werden Teilmodelle und Kopplungen in einer genau vorgegebenen Reihenfolge berechnet. Die nächste Aktion startet erst, wenn die vorherige Aktion fertig ist. Taktsynchrone Betriebsart Bei taktsynchroner Betriebsart stellt SIMIT sicher, dass alle an der Simulation beteiligten Komponenten den gleichen synchronisierten Simulationsfortschritt haben. Deshalb ist die taktsynchrone Betriebsart für Simulation von Anlagen geeignet, bei denen in der realen Anlage immer sichergestellt ist, dass alle Teilnehmer in definierten Takten Daten austauschen und die vorgesehenen Berechnungen der Controller auch in diesen Takten fertiggestellt werden. Voraussetzung:
Anwendungstipp Falls eine taktsynchrone Kopplung projektiert werden soll, ist folgender FAQ sehr empfehlenswert: Im Kapitel Betriebsarten des Handbuchs von SIMIT V11 sind weitere detaillierte Informationen zu dem Thema zu finden. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf