05.12.2022 13:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Um den Zustand eines SINAMICS Antriebs zu beurteilen, ist es erforderlich, die anstehenden Warnungen/Fehler an die angeschlossene Steuerung zu übertragen. Von dort können sie dann z.B. im HMI oder Webserver angezeigt werden. Der einfachste Diagnoseweg ist die PROFINET Kanaldiagnose. Die SINAMICS Meldungen werden dabei anhand der 19 PROFIdrive Fehlerklassen (z.B. Network fault, Motor overload,...) zusammengefasst und automatisch in die Systemdiagnose der übergeordneten Steuerung eingebunden. Die Kanaldiagnose wird in der HW-Konfig des Antriebs aktiviert. Um detailliertere Fehlerinformationen zu erhalten, sind weitere Maßnahmen erforderlich.
FB352 mit Darstellung der Stör- und Warnmeldungen auf dem HMI Alternativ könnte eine Telegrammerweiterung genutzt werden.
SIMATIC S7-1200/S7-1500 und SIMOTION: Azyklische Kommunikation Beide Varianten haben gemeinsam, dass die SINAMICS Meldungen als Fehler- oder Warnungsnummer an die Steuerung übertragen werden. Um aus den Nummern eine Klartextmeldung zu erhalten, gibt es den SINAMICS XML Parser: Die Klartextmeldungen können dann zur Anzeige z.B. über HMI Textlisten, Program_Alarm oder ProDiag genutzt werden. Eine fertige Kombination aus den genannten Beispielen bietet die LAlarmHdl Bibliothek. Sie überwacht automatisch die Kanaldiagnose der angeschlossenen SINAMICS Antriebe, ruft azyklisch die Meldungen ab und meldet sie als Klartext per Program_Alarm:. SIMATIC Alarm Handling für SINAMICS-Antriebe Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf