26.04.2022 09:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Mit der Baugruppe TM Pulse 2x24V der ET200SP können Proportionalventile oder DC-Motoren per PWM angesteuert werden. Dabei kann das TM Pulse als Stromregler genutzt werden. Für überlagerte Funktionen, wie eine Drehzahl- oder Lageregelung wird das TM Pulse an ein Technologieobjekt der S7-1500 angebunden. Die Anbindung erfolgt dabei per Analogwert im S7-Format. Weitere Informationen: Anbindung an ein Technologieobjekt Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf