11.07.2022 11:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Das Mengengerüst der SIMATIC S7-1200 in Bezug auf Motion Control stützt sich auf die zur Verfügung stehenden Technologieobjekte in der Steuerung. Da die S7-1200 für den kleinen bis mittleren Leistungsbereich geeignet ist, sollten die folgenden Empfehlungen bezüglich der Relation zwischen der Achsanzahl und dem Motion-Control-Applikationszyklus beachtet werden, sodass es zu keinen Störungen im Programmablauf kommt: Erfahrungsgemäß wird die S7-1200 bei der Ansteuerung von 8 Achsen stark belastet und die Steuerung kommt an ihre Grenzen. Deswegen ist es in der Praxis aus unserer Sicht sinnvoller dieses Limit nicht auszureizen. Wenn die Performanceanforderungen an eine Applikation höher werden und Themen wie Isochrones Realtime, Taktsynchronität und das Verfahren von Achsen in Bezug zueinander eine Rollen spielen, ist die S7-1200 nicht geeignet und die S7-1500 ist wahrscheinlich die passendere Steuerung. Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/12/2022 09:54:10 |
|
Folgen Sie uns auf