29.07.2022 10:59 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Bei der analogen Antriebsanbindung über ein Technologieobjekt wird der Drehzahlsollwert im Bereich von -27648 bis 27648 an den Analogausgang übergeben. Der ausgegebene Analogwert entspricht dem Bereich von -100% bis +100% der Bezugsdrehzahl. Bei einem bipolaren Analogausgang, zum Beispiel von -10V bis +10V, entspricht dann -10V der negativen Bezugsdrehzahl und +10V der positiven Bezugsdrehzahl. In diesem Fall muss keine weitere Einstellung oder Anpassung vorgenommen werden. Bei einem unipolaren Analogausgang, zum Beispiel 0V bis +10V, soll die negative Bezugsdrehzahl nun als 0V ausgegeben werden. Da es keine zusätzliche Möglichkeit zur Vorgabe der Drehrichtung im Technologieobjekt gibt, sind ohne zusätzliche Programmierungen und Anpassungen nur positive Drehzahlen möglich. Die Spannung von 0V bis 10V ist auf 0 bis 27648 skaliert. AQx = (AQx / 2) + (27648 / 2) Diese Anpassung muss für jeden Anwendungsfall konkret geprüft werden.
Hinweis: |
Folgen Sie uns auf