19.02.2025 07:50 | |
Beigetreten: 09.04.2024 Letzter Bes: 19.02.2025 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe an meiner Siemens LOGO! 12/24 RCEo das LOGO! AM2 RTD Erweiterungsmodul angeschlossen und zeichne unter anderem über data log die Temperaturwerte auf. Am Al4 ist ein PT1000 angeschlossen (Sensorlink) und misst als 0-10V Sensor. Soweit alles gut hier. Die Auflösung von 0,1°C in den Loggingdaten passt gut. Am AL5 und AL6 ist jeweils ein PT100 angeschlossen (Sensorlink, PT100 Klasse A, als 3-Leiter) und am Analogverstärker auch als PT100/PT1000 eingestellt, mit einer Auflösung von 0,1. Allerdings sehe ich in den Loggingdaten immer einen Temperatursprung von 0,2-0,3°C. Hier würde ich mir natürlich ebenfalls die 0,1° wünschen. Woran kann das liegen? Hardware oder Softwarefehler? Nebenbei angemerkt: Bei den ausgespielten Loggingdaten habe ich Werte wie "251" anstelle von "25,1". Ich kann das natürlich in excel nachträglich leicht korrigieren. Vielleicht hat hier wer einen Hinweis für mich, wie man das sauberer lösen kann. Danke! |
Folgen Sie uns auf