05.09.2006 15:20 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hi Scotty, kann durchaus sein, dass das geringfügig zu schnell ist. Typischerweise werden lt. Handbuch 4Hz gezählt, es sei den Du hast eine Variante mit schnellen Eingängen (wären dann I5+I6). Dort sind dann max. 2KHz möglich, gibt´s allerdings nicht mit 230 V, leider.Habe die Seite mit diesen Infos mal aus dem Handbuch gezogen. Gruß Fux DateianhangZähler.pdf (379 Downloads) |
06.09.2006 10:42 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hatte ich mir schon gedacht. Danke! Scotty[:)] |
Folgen Sie uns auf