12.03.2015 01:59 | |
Beigetreten: 25.01.2015 Letzter Bes: 21.04.2022 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Liebe Experten, hallo, Experten. Ich habe Fragen zur Programmabfrage von S-1500 und S-300-CPU. I waren die gleichen Programmiersprache, die S-300, um Aktionen zu vervollständigen, wird die S-1500 nicht. - Aktionen Details Stellen Sie die Helligkeit der Signallampe, das Potentiometer einstellen. In 315F-2 PN / DP-Programmierschnittstelle (komplett Aktionen) Siehe beigefügte Screenshots In 1516f-3PN / DP-Programmierschnittstelle (nicht vollständig Aktionen) Siehe beigefügte Screenshots In 1516f-3PN / DP-Programmierschnittstelle (modifiziert, um Aktionen zu vervollständigen) Siehe beigefügte Screenshots es scheint Wenn Programmzyklus, letzte Status Daten nicht Zirkulation. Dieses Phänomen scheint blicken nur von oben nach unten zu scannen. - Was ich wissen möchte, 1. S-1500 CPU und S300 Scan-Typ unterscheidet sich von dem Programm Scantyp in CPU? Wenn es einen Unterschied, was sonst? 2. Wenn das Programm verschiedene Scan-Typs, den Scan-Systemeinstellung auf die CPU-Einstellungen möglich? danke Shon, Min Su Kang Dateianhangscreenshots.zip (391 Downloads) |
Folgen Sie uns auf