11.08.2025 12:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich die Webserver API der S7-1500 nutzen kann? Generell gilt, dass die erste Version der Webserver API erst ab FW V2.8 und TIA V16 verfügbar ist. Somit muss die eingesetzte S7-1500 PLC mindestens auf diese Version gebracht werden. Jedoch sind mit jeder Version weiterer Funktionen hinzugekommen. Das Handbuch beschreibt dies hier. Die angegebene Version der Firmware muss nicht nur in der PLC vorhanden sein, sondern auch in dem TIA Projekt projektiert sein. Beispiel: Eine S7-1511-1 PN wurde in TIA V15.1 mit einer FW V2.6 projektiert. Nun wird die S7-1511-1PN auf die FW V2.9 aktualisiert. Die Webserver API steht in diese Fall nicht zur Verfügung. Erst wenn das Projekt auf TIA V17 hochgerüstet wird und die 1511-1 PN mit der FW V2.9 projektiert und geladen wird, können die Webserver API Funktionen genutzt werden.
siehe auch Automatisierter Zugriff auf die Webserver API der S7-1500 Dateien von Node-Red/Flow Creator über die S7-1500 Webserver API hochladen/herunterladen Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 08/11/2025 12:34:14 |
|
Folgen Sie uns auf