01.08.2017 09:40 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo ich habe eine Drehzahlüberwachung nach diesem Beispiel => LINK Das funktioniert auch alles einwandfrei. Mich würde nur interessieren wie sich der HSC verhält wenn die Zählervariable überläuft? Ist es sinnvoll den HSC zu reseten wenn der Motor steht? Und wenn ja wie stelle ich das an? Die Zählervariable einen Wert (in diesen Fall "0") zuzuweisen funktioniert ja leider nicht. MfG Boris |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01.08.2017 13:55:38Richtigen Link eingefügt. |
|
01.08.2017 11:02 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi Boklu, Am Baustein kannst du einstellen wie sich der Zähler verhalten soll. Schau die die Anweisung im Handbuch an, Kapitel 10.1.1.3, Seite 595ff. SIMATIC S7 S7-1200 Automatisierungssystem Die Strukturelemente "NewOpModeBehavior" und "NewLimitBehavior" bestimmen das Verhalten.
sollte reichen den NewOpModeBehavior auf 2 zu setzen. Dir wird zwar im Status angezeigt das ein Überlauf stattgefunden hat, aber das musst du ja nicht behandeln. hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
01.06.2019 16:53 | |
Beigetreten: 28.01.2013 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 37 Bewertung:
|
Exactly same problem i faced ..! you got any solution for that? |
Folgen Sie uns auf