03.08.2018 09:00 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo, Ich bin neu auf dem Gebiet von Sinamics und Technologieobjekten und habe hier nochmal ein Problem mit dem S210. Ich habe 3 antriebe welche über ein Technologieobjekt positioniert werden. Umrichter: S210 6SL3210-5HB10-8UF0 Einstellungen bei "Datenaustausch Antrieb": Einstellungen "Antriebsmechanik": Allerdings zeigt der Antrieb bei der Vorgabe einer Geschwindigkeit von 50mm/s ein sehr komisches Verhalten: Der Antrieb scheint wie durchzugehen. Er beschleunigt und fährt immer weiter da die Geberwerte nicht mehr richtig aktualisiert werden und die wirkliche Istposition nicht mehr stimmt! Woher kommt dieses Verhalten? Liegt das evtl. an einer Einstellung im Technologieobjekt? Vielen Dank im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.08.2018 08:43:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.08.2018 14:05 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 08.08.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Welche S7-1500T CPU verwendest Du ? |
|
|
03.08.2018 16:17 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
CPU hat Firmware V 2.1.0 Diagnosepuffer siehe Anhang |
Folgen Sie uns auf