30.04.2025 20:26 | |
Beigetreten: 09.05.2018 Letzter Bes: 27.05.2025 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo zusammen, habe wie im Siemens Training Unified V17 gelernt ein Faceplate in V19 erstellt. Binärstatus klappt auch (lesen) nur kann ich keine Buttons und Analogwerte vom Faceplate aus bedienen (schreiben). Im normalen Bild funzt alles prima - nur mit Faceplate nicht Also UDT in PLC erstellt und in Bibliothek gezogen ... und dann Schnittstelle parametriert - aber geht nicht ?! 🤨 DB steht auf erreichbar aus HMI usw. Jemand ne Idee ? - danke schon mal Software : TIA & Unified V19.0.0 Hardware : CPU 1511 und MTP 1200 Stimmt da was mit der Benutzerverwaltung nicht ?! DateianhangFaceplates V19.docx (31 Downloads) |
01.05.2025 08:07 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 4110 Bewertung:
|
Hallo, Ist dein Faceplate so gestaltet, dass alles leicht grau erscheint? Wenn nicht, ist die Bedienbarkeit deaktiviert. Überprüfe die Einstellung, auch für den Faceplate Container. Es gab auch schon Bugs im WinCC Unified Comfort Panel, die innerhalb von Faceplates oder Gruppen dazu führten, dass die Bedienung nicht möglich war, wenn sich darunter ein gesperrtes Objekt befand. Du solltest Dein Projekt einmal mit der Simulation testen. Es schadet sicher auch nicht, die aktuellste Image-Version (das kann auch die V20 sein) auf dem Panel zu installieren. Viele Grüße |
01.05.2025 21:20 | |
Beigetreten: 09.05.2018 Letzter Bes: 27.05.2025 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo Stefan, danke für die schnellen Tipps. Also am Faceplate oder Container liegts nicht. Es bleibt halb transparent --> siehe Anhang Habe in dem gleichen Projekt noch eine MTP700 und habe das Faceplate mal probeweise dort eingefügt. Nicht transparent im Editor und in der Simulation voll bedienbar, wie gewünscht. Kann also nur an einer Einstellung im MTP1000 Projekt liegen - aber welche ? Beide MTP´s sind eigentlich gleich angelegt.Haben beide V19.0.0.0 in der Hardware Na auf jeden Fall war der Siemens Unfied Kurs nicht ganz vergeblich... Faceplate funzt ja 😉 Aber an was kann es noch liegen ???? Gruß Thomas DateianhangFaceplate.docx (36 Downloads) |
Folgen Sie uns auf