21.03.2025 13:29 | |
Beigetreten: 06.07.2023 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo todde, mit dem Unified Basic Panel habe ich bisher noch nicht gearbeitet, aber es kann sein, dass das Basic Panel den Smart Server nicht unterstützt. Ich verwende TIA V20 und ein MTP1200 Unified Comfort Panel und in den Runtime-Einstellungen kann ich den Smart Server konfigurieren: Beim Unified Basic Panel kann man nur den Web-Client konfigurieren: In der TIA Hilfe ist beim Smart Server auch nur vom Unified Comfort Panel die Rede. Siehe https://docs.tia.siemens.cloud/r/de-de/v20/verteilte-systeme-nutzen-rt-unified/wincc-smart-server-rt-unified Kann das jemand bestätigen? Viele Grüße |
25.03.2025 09:51 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 16436 Bewertung:
|
Hallo todde wie greifst du denn genau zu über die IP Adresse oder den Namen? mit der IP Sollte es normalerweise gehen. Verwendest du ein im Unified Certificate manager erstelltes Geräte und Webserverzertifikat für das Panel oder das Default, das auf dem Panel schon vorhanden ist? Normalerweise verwendet das Panel den standard 443 Port für https. Ansonsten gibt es in der Hilfe noch Zusatzinfos zu den Ports: https://docs.tia.siemens.cloud/r/de-de/v20/liesmich-wincc-unified/security-hinweise Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf