13.04.2023 13:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Normalerweise sind die Zulassungen in den jeweiligen aktuellen Gerätehandbüchern hinterlegt. Beispiel für den SIMATIC IPC 477E: Hier finden Sie die zusätzliche Produktinformation: Auch ist in vielen Fällen ein Hinweis in der Produktbeschreibung gegeben, jedoch nicht immer. Siehe Technische Daten hier:
Hier hilft dann bei der Suche im SiePortal wenn man unter der Suchergebnisliste den Oberbegriff "Wissensbasis", den Filter auf das Produkt und den Beitragstyp auf "Zertifikate" einstellt. Auf diese Art findet man alle Zertifikate, also auch die EX-Zulassung, für das Produkt. Hierbei ist es hilfreich, ggfs. weitere Filter auf die Zertifikatstypen einzustellen, um schneller an die gewünschte Information zu gelangen. Punkt 3 ist der Filter der wie hier beschrieben weiter spezifiziert werden kann: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV)
|
Folgen Sie uns auf