11.05.2022 11:00 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Datenbaustein laden ohne Reinitialisierung Durch die Nutzung der Speicherreserve von Datenbausteinen können Variablen ohne eine Reinitialisierung zum Datenbaustein hinzugefügt werden. In der Standardkonfiguration wird eine Speicherreserve von 100 Byte angelegt. Mit der Speicherreserve können Sie zusätzliche 100 Byte Variablen anlegen, ohne dass der Datenbaustein reinitialisiert werden muss. Nutzung der Speicherreserve aktivieren Bevor Sie Änderungen am Datenbaustein durchführen, aktivieren Sie die Schaltfläche „Aktualwerte behalten“, damit beim Übersetzen die Speicherreserve genutzt wird. Einstellung der Speicherreserve Sie können in den Einstellungen die Speicherreserve für neu angelegte Datenbausteine konfigurieren. Die Einstellung finden Sie unter: Extras -> Einstellung -> PLC-Programmierung -> Allgemein -> Laden ohne Reinitialisierung. Des Weiteren können Sie die Einstellung für jeden Datenbaustein einzeln vornehmen. Dafür Klicken Sie auf den Datenbaustein und öffnen die Bausteineigenschaften. In den Eigenschaften können Sie die Speicherreserve individuell einstellen. Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit eine Speicherreserve für den remanenten Speicher zu konfigurieren. Nach der Änderung der Einstellungen ist eine einmalige Reinitialisierung notwendig. Weitere Informationen erhalten Sie unter dem folgenden Link: Vielen Dank für die Impulse zum Verhindern einer Reinitialisierung von Datenbausteinen. Ihre Ideen werden an den Produktverantwortlichen weitergegeben. Hinweis: Die Speicherreserve belegt den CPU-Speicher identisch, als wenn eine Variable mit der entsprechenden Größe projektiert wurde. Dies ist unabhängig davon, ob tatsächlich eine Variable in der Speicherreserve liegt oder nicht. Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Folgen Sie uns auf