18.11.2007 20:37 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, wo genau bekommst Du diese Meldung? Hast Du schon mal in den WinCC log files unter WinCC\diagnose nachgeschaut? nemo |
20.11.2007 15:44 | |
Beigetreten: 11.05.2007 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo Nemo, die Meldung bekomme ich in der Leittechnikliste der Runtime, Ausfallmeldungen bekommen ich auch in den Diagnosedateien, jedoch ist da nicht die ID 0 zu sehen.DateianhangPCS7.pdf (204 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Franziska am: 20.11.2007 16:14 |
|
29.11.2007 15:28 | |
Beigetreten: 11.05.2007 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo Nemo,![]() vielen Dank für deine bisherige hilfe. Leider bin ich aber noch nicht zur Lösung gekommen. Anbei Sende ich die komplette Diagnose. Die Zahlenwerte in der Datei "SIMATIC_S7_Protocol_Suite_01.LOG" kann ich nicht finden. DateianhangPCS7_Diagnose.zip (194 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Franziska am: 29.11.2007 15:41 |
|
05.12.2007 14:41 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Franziska, die Meldungen bekommen wir teilweise auch. Hast Du ein ein redundantes System? |
10.12.2007 10:31 | |
Beigetreten: 11.05.2007 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hi DirkCC, ja wir haben ein redundantes System. |
Zuletzt bearbeitet von: Franziska am: 10.12.2007 10:32 |
|
10.12.2007 11:43 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, in Deinen Diagnosedateien fand ich folgende Einträge interessant und würde mal versuchen u.a. Fehlermöglichkeiten zu eleminieren, um das Fehlerbild einzugrenzen. 2007-11-26 09:59:42,796 ERROR Cannot connect to "KAAS01": Errorcode 0xFFDF 42B2! => WinCC online hilfe => Suchbegriff " Fehlercode" > Fehlercode bei Verbindungsstörung" 2007-11-26 10:46:15,896 ERROR Connectionerror 1 "BIAS01": Errorcode 0xFFDF 410E! http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22556102 nemo |
Folgen Sie uns auf