26.05.2008 15:35 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo Lieggie, da fehlt wohl die Kompensation, ich denke dass die Anschlussklemmen des Terminalmoduls, also der Übergang von den Thermoelementdrähten auf Kupfer, ca. 30°C hat. Somit verfälscht sich der Wert um die Temperatur der Anschlussklemme. Die Möglichkeiten der Kompensation sind in folgendem FAQ beschrieben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19164525 Gruß m-m |
Folgen Sie uns auf