26.07.2012 14:07 | |
Beiträge: 206 Bewertung: (22) |
Hallo fieps, der einfachste Weg die Meldung zu quittieren ist mit Siwatool. Direkt nach dem Online gehen wird gefragt ob der DS43 übertrgen werden soll wenn die Frage mit ja beantwortet wird verschwindet der Fehler. Über die Simatic ist es etwas komplizierter. Du kannst die Varibalentabelle "SIWA_APPL" verwenden. Hier trägst Du in das DBB21 43, für die Datensatznummer ein und schreibst in das DBW22 eine 1. Dadurch wird das Schreiben des DS43 angestossen, in den DBW24 und 26 kommt dann die Rückmeldung ob es erfolgreich war oder nicht. Wenn das DBB21 und DBW22 verwendet werden kannst Du auch DBB29 und DBW30 in der gleichen Weise verwenden. Weitere erklärungen zum Senden und Empfangen von Datensätzen findest Du im Handbuch Kapitel 5.5.6 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7787784 Gruß ABenno |
27.07.2012 14:03 | |
Beiträge: 206 Bewertung: (22) |
Hallo fieps, jetzt habe ich mir Dein Statuswort noch mal richtig angesehen.
|
Folgen Sie uns auf