23.03.2009 15:45 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Christian, wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe sagst Du das Deine CPU beim Anlauf nicht erkennt das alle projektierten Teilnehmer am Bus sind?? Dass würde mich allerdings wundern, denn genau dass ist die Aufgabe des PROFIBUS Anlaufs. Wenn der einen sich am Bus befindlichen Teilnehmer der ihm zugeordnet ist nicht erkennt muß wohl ein Fehler vorliegen, aber dass ist ganz sicher kein "Normalzustand". Was Deine Frage angeht gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, angefangen beim auslesen der Systemzustandsliste mit der ID die eine Delta-Ausgabe des Soll - Ist - Zustands ausgibt... über System Fehler melden bis hin zum FC / FB 125 bzw. FB 126. Es gibt viele Möglichkeiten. Viele Grüße J_Bell |
23.03.2009 17:22 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, sorry, aber genau darum hab ich Dir die SZL und die FC / FB 125 bzw. FB 126empfohlen. Diese können Dir auch im Anlauf oder im laufenden OB 1 Betrieb die Information geben welche dezentrale Baugruppe nicht da ist, ohne große weitere Diagnosefeatures selbst erstellen zu müssen. SZL wäre die einfachste Lösung und der FB 126 die komplexeste, je nachdem wie viel Du wissen möchtest. Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 23.03.2009 17:23FC / FB 125 bzw. FB 126 sind bereits Links auf die Beiträge wo die verfügbar sind. ;) |
|
Folgen Sie uns auf