12.12.2012 11:20 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ok Danke. Wo kann ich diese Downloaden, oder muss ich die auch noch dazukaufen? Besten Dank |
12.12.2012 11:51 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo Khurer, Du mußt Step7 Basic V11 noch dazu kaufen. https://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=de&netmode=intranet&term=Step7+basic&ID=56771572&ehbid=56771572 Tweety |
17.12.2012 16:24 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo, so wie ich das verstehe, willst Du keine S7, sondern eine LOGO! - Steuerung hinzufügen. Die LOGO! gibt es nicht im TIA Portal, auch nicht in STEP7. Für die LOGO! 0BA7 brauchst Du LOGO! Soft Comfort. Wie Du ein Panel mit dieser verbindest, ist beschrieben unter: Wie kann ich eine Verbindung zwischen einer LOGO! 0BA7 und einem HMI-Panel aufbauen? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56348902 Ich hoffe, dass das weiterhilft. Gruß Lupus |
Folgen Sie uns auf