05.07.2024 06:18 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 3039 Bewertung:
|
Hallo cleanliness, Als Device-Version - das ist die Version, die im TIA Portal ausgewählt werden kann - gibt es für die V17 nur die V17.0.0.0 und die V17.0.0.1. Für die Device-Version gibt es nicht die gleichen Schritte wie für die Image-Version. Eine neue Device-Version kommt nur, wenn es Änderungen gibt, die auch im TIA Portal berücksichtigt werden müssen. Da das Netzlaufwerk nur im Panel konfiguriert wird, ist dies kein Grund für eine neue Device-Version. Um ein Netzlaufwerk einzubinden, muss lediglich mindestens V17.0 Upd. 4 auf dem Panel installiert sein. Es kann aber auch V18 oder V19 installiert sein. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf