22.02.2023 13:10 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 13410 Bewertung: (1700)
|
Hallo dirkausfg Basic Panels 2nd Generation können ab dem TIA Portal v14 bzw. dem entsprechenden Image den Sm@rt Server (VNC) Ab bis V16 benötigst du noch eine Lizenz für diese Option. Ab TIa V17 und dem zugehörigen Image ist die Option kostenfrei und es wird keine Lizenz mehr angefordert. Eine Übersicht der lizenzen findest du in der Lieferfreigabe in den Bestelldaten: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109771219 (oder in den V17 oder V18 Lieferfreigaben, die Lizenz für SmartServer für Basic Panels ist immer die gleiche Bestellnummer) Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.02.2023 17:10 | |
Beigetreten: 11.07.2019 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Vielen Dank. Dirk |
Folgen Sie uns auf