19.05.2014 10:20 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
Hallo, wie ist denn die PG/PC-Schnittstelle (Systemsteuerung) der OS eingestellt? K!ke |
19.05.2014 15:10 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
Hallo, das meinte ich nicht ... In der Systemsteuerung des PCs gibt es den Punkt "PG/PC-Schnittstelle einstellen". Hier müsste stehen "S7Online --> TCP IP > Name der Ethernetkarte". Falls du den Zugangspunkt in der Projektierung umgestellt hast (dieser steht in den Verbindungseinstellungen im TIA Portal), musst du statt "S7Online" den von dir eingestellten Zugangspunkt wählen. Hier ist ein FAQ, der zwar nicht genau deinen Fall beschreibt, aber die Screenshots sind die gleichenhttp://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38717202 K!ke |
Folgen Sie uns auf