29.07.2022 12:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise kann zur Simulation einer Device Kommunikation zum Beispiel einer I-Device-Verbindung zwischen zwei S7-1500 Steuerungen oder einer PN/PN-Koppler-Kommunikation genutzt werden. Es wird rein der Datenaustausch und nicht der Feldbus simuliert, bitte beachten Sie dazu die Einschränkungen im PLCSIM Advanced Handbuch. Die Signalbereiche werden implizit über Signallisten der Steuerungen in SIMIT verschalten. Dazu wird die in SIMIT integrierte Im-/Exportfunktion von Signallisten genutzt. Vorteile dieses Workflows sind:
Die Netz- und Gerätesicht im TIA Portal sieht nach dem Anlegen der Steuerungen und der Parametrierung der I-Device-Kommunikation wie folgt aus:
Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/28/2022 12:45:25Aktualsierung Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/19/2022 12:55:00Aktualisierung Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/21/2023 11:41:14Titel zum besseren Verständnis angepasst und Hinweis Feldbuskommunikation hinzugefügt, Link auf V18 aktualisiert |
|
21.11.2023 12:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Hallo Josef007, Vielen Dank für den Kommentar. Ich habe den Titel angepasst und einen zusätzlichen Hinweis in den Text geschrieben, der die Einschränkungen von PLCSIM Advanced gegenüber einer realen S7-1500 CPU erwähnt. Eine Übersicht über die simulierbaren Kommunikationsdienste ist im PLCSIM Advanced Handbuch zu finden. Um hier Aufgabenstellung einer umfassenderen Simulation der Kommunikation erfüllen zu können, könnte eine Hardware-In-the-Loop Lösung mit SIMIT Unit hilfreich sein. Kontaktieren Sie uns dazu bei Interesse gerne. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf