08.03.2012 14:22 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo Tombowski, WinCC OPC A&E muss lizenziert werden, entweder über WinCC Connectivity Pack oder bei PCS 7 über OpenPCS 7 (nähere Informationen hierzu findet man in der Online Hilfe oder in der Manual Collection). http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36052234 Nur der OPC DA kann direkt und lizenzfrei verwendet werden. Funktioniert das Auslesen, wenn Du den OS-Client direkt auf dem Server startest? Ich nehme an dass die Lizenz fehlt oder ein paar Einstellungen fehlerhaft sind. Lizenzierung Für den Betrieb eines OPC A&E-Server müssen auf jedem Rechner, auf dem der OPC A&E-Server ausgeführt wird, eine der folgenden Lizenzen installiert sein: - OpenPCS 7 Station - OpenPCS 7 Station / WinCC-Basissystem Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 09.03.2012 15:15SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf