03.06.2019 08:57 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 06.02.2025 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hallo tobias0587, wenn der Baugruppentreiber-Wizard die benötigten Verschaltungen nicht erzeugt liegt dies fast immer an einer fehlerhaften Programmierung in der HW-Konfig. In dem Anwendungsbeispiel Projektierung von Frequenzumrichtern mit dem APL-Kanalbaustein „FbDrive” in SIMATIC PCS 7 findest du eine Schritt für Schritt Anleitung wie du frequenzgeregelte Antriebe mit dem Motorkanalbaustein „FbDrive“ in PCS 7 einbindest. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.06.2019 10:40 | |
Beigetreten: 22.03.2016 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, danke für die Antwort. Das Dokument kenne ich. Da in diesem Dokument ein anderer Umrichtertyp verwendet wird, habe ich versuchsweise einen anderen genommen. Ein G130 DP funktioniert, der G120 PN funktioniert leider nicht. (siehe Bilder im Anhang) Weiß jemand, wo der Unterschied liegt bzw. welches die richtige GSDML für meinen Umrichtertyp ist. DateianhangBilder.zip (262 Downloads) |
27.01.2021 09:16 | |
Beigetreten: 22.03.2016 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Mit der aktuellen PCS7 Version ist das Problem behoben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf