17.02.2021 11:56 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 06.02.2025 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hallo ZWIN91, IDLE ist der Zustand aus dem du die Schrittkette starten kannst. Dieser Zustand wird Initial durchlaufen oder nachdem die Zustände ABORT, COMPLETING durchlaufen sind. Alle Zusände und Übergänge des SFC findest du im Handbuch SFC für SIMATIC S7 im Kapitel Diagramm der Zustandsübergänge für SFC-BZL. Direkt von einer Schrittkette in eine andere Schrittkette zu springen geht meines Wissen nach nicht. Hier würde ich das mit jeweils einen Ausgang und einem Eingang pro SFC lösen. Wenn du die Schrittkette X den gewünschten Schritt erreicht hat, dann wird der Ausgang von Schrittkette X gesetzt und gibt damit die Schrittkette Y frei (Eingang ENSTART der Schrittkette Y). Darauf hin kann die Schrittkette Y gestartet werden (Eingang AUT =1 und START =1 bei der Schrittkette Y). Sobald die Schrittkette Y abgearbeitet wurde, wird der Ausgang bei Schrittkette Y gesetzt und diese wird als Transition bei Schrittkette X abgefragt. Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 02/17/2021 11:57:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf