23.01.2023 13:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Wenn in einem SIMIT Projekt eine PLCSIM Advanced Kopplung besteht und das Projekt in Simulation geschaltet wird, startet SIMIT standardmäßig über die API von PLCSIM Advanced automatisch eine Instanz. In einigen Anwendungen kann es jedoch sinnvoll sein, SIMIT auf eine laufende PLCSIM Advanced Instanz zu verbinden, um zum Beispiel unabhängig oder verteilt an einer Steuerungsinstanz zu arbeiten. Voraussetzung dafür ist, dass die Betriebsart in SIMIT auf Asynchron oder Synchron gestellt ist. Bei einer taktsynchronen Projektierung wird die Funktion, sich auf eine laufende Instanz zu verbinden, nicht unterstützt. ie Betriebsart Einstellung ist im „Projektmanager“ unter „Zeiten & Betriebsarten“ -> „Betriebsart“ zu finden: Genauere Informationen zu den Betriebsarten sind im Forumsbeitrag "Welche Betriebsarten einer Kopplung oder eines Simulationsmodell gibt es in SIMIT?" aufgeführt. Ist die Betriebsart auf Asynchron oder Synchron gestellt, kann anschließend in der PLCSIM Advanced Kopplung die Option „Von SIMIT verwaltet“ abgewählt werden. Durch das Umstellen ändert sich zusätzlich das Logo der PLC in der Verteilung. Dabei ist wichtig, dass in SIMIT und PLCSIM Advanced die gleiche Kommunikationsschnittstelle (TCP oder Softbus) ausgewählt ist. Bei der Kommunikationsart TCP muss einmalig vor der ersten Nutzung via PLCSIM Advanced GUI der Schalter händisch umgelegt und via freigeschaltetem Dropdownmenü die gewünschte Ausgabeschnittstelle für den virtuellen Switch gewählt werden. Anschließend kann die PLCSIM Advanced Instanz zum Beispiel unabhängig von SIMIT vorab gestartet, das TIA Portal Projekt in die PLCSIM Advanced Instanz geladen und die Simulation in SIMIT gestartet werden. Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf