19.04.2012 17:06 | |
Beigetreten: 20.04.2010 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 38 Bewertung:
|
wie im Betreff zu lesen, weis jemandwannendlich das Update1 kommt? grüße |
19.04.2012 21:52 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 30.03.2025 Beiträge: 10239 Bewertung:
|
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56974404 |
20.04.2012 09:10 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo zusammen, in der Tat ist das Update 1 für PCS 7 Basis Library V8.0 ein anderes als PCS 7 V.8 Upd 1. Dieses Update soll in den nächsten Tagen erscheinen. Hierzu wird es wie gewöhnlich dann ein offiziellen Newsletter geben, dass das Update 1 nun lieferbar ist. Ok, lieferbar müsste man noch etwas beschreiben. Das Update 1 wird nicht separat downloadbar oder bestellbar sein. Es wir in der normalen PCS 7 V8.0 DVD integriert sein. Ab diesem Zeitpunkt bekommt man, wenn man PCS 7 V8.0 bestellt, die DVD mit PCS 7 V8.0 Upd 1. Man kann selbstverständlich bestehende PCS 7 V8.0 Anlagen mit der DVD hochrüsten, es muss hierbei keine Neuinstallation erfolgen; es genügt die Auswahl "Update". Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 20.04.2012 12:18SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
23.04.2012 12:38 |
|
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich wollte noch mal erwähnen, dass das Update 1 zu PCS 7 nicht zu verwechseln ist mit dem erwähnten SP1, welches in der Tat erst später erscheint. Das Update 1 zu PCS 7 vervollständigt die PCS 7 Version 8.0. Grüße |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
24.04.2012 10:49 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Ab sofort istdas Update 1 für SIMATIC PCS 7 V8.0 verfügbar. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60179643 |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf