06.07.2022 08:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 1699 Bewertung:
|
Für dieses Verhalten der Steuerung/ des TIA Portals gibt es mehrere Möglichkeiten, von denen einige in diesem Beitrag beschrieben werden. Das Kopieren eines Knowhow-geschützten Bausteins von einer S7-121x(F) Steuerung in eine S7-151x(T/F) Steuerung, führt zu einer Entschlüsselungsanforderung, da es sich um unterschiedliche Steuerungs-Familien handelt. Bei einem Kopieren innerhalb der gleichen Steuerungs-Familie (z. B. von einer S7-1515(T/F) auf eine S7-1518(T/F) oder einer S7-121x(F) auf eine S7-121x(F)) kommt es zu keiner Entschlüsselungsanforderung. Außerdem sollten Knowhow-geschützte Bausteine in Aufrufketten keine ungeschützten Bausteine aufrufen. Ansonsten kann es beim Einfügen in andere Steuerungen, in deren Programm zum Umbenennen der einzufügenden Bausteine kommen. Dies kann während des Übersetzens zur Aufforderung zur Passworteingabe des Knowhow-geschützten Bausteins führen In dem folgenden Beitrag aus dem Siemens Industry Online Support wird detailliert auf diese Themen eingegangen: Hinweis: Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf