20.07.2023 10:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Simulationen in SIMIT werden zyklisch berechnet, wobei die Zykluszeit angibt, in welchem Zeitraster die Berechnungen ausgeführt und Daten ausgetauscht werden. Das Einstellen der Zykluszeit ist dabei über eine von acht verschiedenen Zeitscheiben möglich. Die absolute Zykluszeit für jede Zeitscheibe wird im Projektmanager eingestellt und ist für das gesamte Projekt gültig: Zeitscheiben von Diagrammen Jede Komponente eines Diagramms ist einer Zeitscheibe zugeordnet. Standardmäßig wird Zeitscheibe 2 verwendet, diese kann aber einfach in den Komponenten-Eigenschaften geändert werden: Alternativ kann die Zeitscheibe auch über das Kontextmenü für das gesamte Diagramm oder einen Diagrammordner gesetzt werden: Zeitscheiben von Kopplungen Auch jeder Kopplung wird eine Zeitscheibe zugeordnet. Diese bestimmt den Zyklus, mit dem Daten ausgetauscht werden.Die Zeitscheibe setzen Sie immer in den Eigenschaften der Kopplung: Die Beschreibung der Zeitscheiben findet sich auch im Handbuch. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Juli 2023). Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf