15.01.2025 13:56 | |
Beigetreten: 29.01.2019 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Pikador, die TIA V20 Doku wird nicht mehr im PDF-Format angeboten, da dies mittlerweile aufgrund des Umfangs (über 20 000 Seiten Die Dokumentation zu TIA V20 ist aber im vollen Umfang im neuen Dokumentationsportal unter https://docs.tia.siemens.cloud/ zu finden. Vielleicht muss man sich etwas mit der Navigation vertraut machen aber wenn man genauer schaut, sind viele Themenbereiche ähnlich wie im PDF strukturiert und durch die Filter kann man die Suchergebnisse beeinflussen. Es ist auch möglich, Dokumente offline verfügbar zu machen. Dazu gibt es ein neues Video auf dem Homepage des Dokumentationsportal. Wir möchten natürlich das Dokumentationsportal weiterhin optimieren, sodass die User schnell die benötigten Informationen finden. Daher wäre es sehr wertvoll, wenn Sie uns genauer erklären könnten, wie Sie das PDF in der Vergangenheit verwendet haben. Evtl. könnten wir dann unterstützen, damit dieses use case mit dem neuen Dokumentationsportal gelöst wird. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf