03.05.2020 20:15 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1983 Bewertung: (278) |
Hallo, mir fällt hier "nur" ein Summierumformer ein. Summierumformer SUI 11/12 - Eggs Elektronik Hier kannst Du bis zu 3 Signale "summieren". Bei Dir wäre das dann so, dass die jeweilige "Master-CPU" das Steuersignal ausgibt und die andere 0 ausgibt. Projektierung und Anwendung der PROFINET I-Device-Funktion Damit kannst Du, meiner Meinung nach, Deine gewünschte Funktionalität erreichen. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf