28.04.2023 11:06 | |
Beigetreten: 01.06.2015 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo sehr geehrte Forengemeinde, zur Zeit versuche ich verzweifelt das oben genannte Gerät über Profibus an eine FM4581 an X3 zu koppeln. Leider bisher ohne Erfolg. Als Grundlage für die HW Konfig dient der Ausdruck des ECT Tool (ABB) den ich wie im Anhang zu sehen interpretiert habe. Der Profibusteilnehmer meldet sich offensichtlich zur Parametrierung am Bus aber gibt einige Fehlermeldungen aus und geht nicht in den zyklischen Betrieb. Offensichtlich ist die HW Konfig falsch, nur was??? Hat jemand eine Idee was ich ändern muss? P.S. als Baudrate sind 6MBit eingestellt, das sollte aber kein Problem sein. Viele Grüße Martin DateianhangAnhang_EL3040.pdf (92 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: TDC-Muckel am: 04/28/2023 11:18:06 |
|
06.06.2023 10:53 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 628 Bewertung:
|
Hallo, müsste nicht der erste DI bei 679 anfangen (664 plus offset 15)? Scott |
Folgen Sie uns auf