30.11.2015 11:41 | |
Beigetreten: 08.01.2008 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 264 Bewertung: (45) |
Hast Du eventuell extern eine IPv6-Adresse ? http://www.pc-magazin.de/ratgeber/ds-lite-heimnetzwerk-zugriff-ipv6-ratgeber-2746458.html |
30.11.2015 14:18 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Laut der FB nicht. Würde dann aber auch die Verbindung über Smartphone nicht funktionieren? |
01.12.2015 07:36 | |
Beigetreten: 08.01.2008 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 264 Bewertung: (45) |
Hast Du den Port und die notwendigen Protokolle in der Fritzbox freigegeben ? Eventuell gibt es in den Systemmeldungen der Fritzbox noch Hinweise auf fehlerhafte Fern-Zugriffsversuche. Hier solltest Du die notwendigen Ports finden: Funktioniert der Fernzugriff auf die Fritzbox mit einer App ? http://avm.de/produkte/fritzapps/fritzapp-ticker/ |
01.12.2015 11:28 | |
Beigetreten: 08.01.2008 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 264 Bewertung: (45) |
Nach dem oben verlinkten Dokument von Siemens gilt bei Zugriff auf den Sm@rtServer per InternetExplorer der Port 5900. " RFB 003.008 " ist m.E. eine VNC Version. Falls Du eine VNC-Verbindung hast, hilft das eventuell weiter: http://www.digital-inn.de/threads/probleme-mit-vncs-java-applett-viewer.28182/ |
01.12.2015 13:29 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
|
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 10:38:42~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf