27.10.2022 11:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung:
|
Die Siemens IO-Link Lösung bietet mit Hilfe von der PC basierten Software Port Configuration Tool (S7-PCT) die Möglichkeit, eine Konfiguration von IO-Link Komponenten im RUN durchzuführen. Dadurch ist der automatische Werkzeugwechsel mit den IO-Link Mastern der ET 200 Systemfamilie von Siemens möglich, ohne, dass die CPU in STOPP geht. Vorgehensweise: 1. Konfiguration von Werkzeug 1 an Port 1 mittels S7-PCT 2. Speichern des Datensatzes mittels IO-Link Master Baustein in Datenbereich "Aktor" --> muss in der Steuerung in einem DB angelegt werden 3. Konfiguration von Werkzeug 2 an Port 1 mittels S7-PCT 4. Speichern des Datensatzes mittels IO-Link Master Baustein in Datenbereich "Lichtschranke" --> muss separat in der Steuerung in einem DB angelegt werden 5. Programmierung einer Auswahllogik Nun kann über das Schreiben der unterschiedlichen Datensätze mit dem IO-Link Master Baustein ein Werkzeugwechsel durchgeführt werden und der Port 1 wird hierbei jeweils zwischen Device 1 und 2 umparametriert. Wichtig ist hierbei, dass die anderen Ports ebenfalls mit umparametriert werden. Aus diesem Grund ist es nötig, in beiden erzeugten Varianten alle Ports wie im Ist-Zustand zu parametrieren. Im SiePortal ist ein Anwendungsbeispiel zu der Konfiguration von IO-Link Komponenten im RUN vorhanden. Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC IO-Link System
Linksammlung IO-Link – Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Oktober 2022). Viele Grüße, Eure Fachberatung Deutschland (TD) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 10/27/2022 11:39:42Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/27/2022 11:44:07Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf