21.09.2006 13:51 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 217 Bewertung:
|
Hallo Dirk! Ein Beispielprogramm (VBA mit Excel, aber ohne Probleme auch auf .NET einsetzbar, z.B. Visual Basic .NET oder C#) findest Du im englischen Forum: Use of Source file (vorletzter Post). Dieser Beitrag könnte auch noch interessant sein: Step7 Command Interface Die aktuelle Doku (Help-File) ist hier mit drangehängt DateianhangKommandoSchnittstelleHandbuch.zip (1376 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Chris am: 21.09.2006 13:52Greetings, Chris |
|
22.09.2006 10:11 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Tschoebli, klar gibt es das. [:)] Mit dem PLC-Saver von VersionWorks kann man mittels eines Schedulers einstellen wann welches AG übers Netzwerk abgezogen werden soll (Backup). VersionWorks selbst vergleicht sogar ob das abgezogene Backup (Online-Projekt) zu dem zuletzt versionierten Offline-Projekt paßt! Somit hat man sogar Sicherheit daß nichts im AG geändert wurde bzw. wenn dann bekommt man eine Email mit genauen Angaben was Unterschiedlich ist zwischen Abzug und Offline-Projekt. Mehr Infos zu VersionWorks findet man unter der Webseite: www.gepasoft.de |
25.09.2006 13:09 | |
Beigetreten: 25.09.2006 Letzter Bes: 25.09.2006 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Warum immer bei der Konkurenz schauen. Das gibt es auch bei SIEMENS. www.siemens.de/ADDM |
Folgen Sie uns auf