04.10.2023 18:46 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 2629 Bewertung:
|
Hallo Rafi-1975, Da hast Du Dir ja einiges vorgenommen ! Im Forum gibt es zahlreiche Ansätze für Dein Vorhaben. Hier mal einige Gedankenansätze von mir:
Gruß Ella_68 |
05.10.2023 15:43 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 2629 Bewertung:
|
Hallo Rafi-1975, meine Erfahrung nach kommt später immer mehr dazu. Wenn man sich am Anfang nicht ein Konzept überlegt, was die Möglichkeit einer Erweiterung mit relativ geringen Aufwand ermöglicht, beißt man sich später mit sicherheit in den A****. Daher sind meine Anmerkungen auch nur Möglichkeiten wie man so was angehen könnte. Daher werde ich auch bei Deinem letzten Text mal kommentieren:
Noch eine Frage zu Schluß: Willst Du dieses nicht auf irgendeine Weise zentral steuern bzw. einstellen können ? Mich wurde es "würmen" jedesmal das Programm zu ändern wenn ich nur einig Parameter (z.B.: Schaltzeit einer Steckdose) änder will Viel Spass beim Programmieren Gruß Ella_68 DateianhangSchaltimpulse für Stromstoßrelais.zip (127 Downloads) |
Folgen Sie uns auf