03.01.2013 16:28 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 22449 Bewertung: (3029) |
Hallo, wäre wirklich hilfreich wenn du mal sagen würdest was genau für GSD's du da versuchst zu installieren. Dann könnte man es damit nämlich mal ausprobieren. Normalerweise tritt das beschriebene Verhalten nur auf wenn die Bitmaps und GSD's bei der Installation nicht im gleichen Verzeichnis liegen (wie bei Wago DP GSD). Sobald die Bitmaps und GSD Daten im gleichen Verzeichnis liegen sind die Bilder sauber installiert (Wago GSDML oder per Hand zusammenkopiert Wago DP). Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 03.01.2013 18:31 |
|
04.01.2013 08:54 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hallo ChristophD, im Anhang die GSDs bzw. GSGsmit dem passenden Bitmap. Beidem Projekt handelt es sich um migriertes S7-Projekt von Step7 v5.5 nach TIA V11, in dem Wago Feldbuskoppler Profibus DP/V1 (750-333) mit Firmware 7 (B754_V30.GSG) eingesetzt sind und nun neue Koppler mit Firmware 16 (B754_S36.GSD)dazu kommen sollen. Wär ja schön wenns klappt. Grüsse Absorber Hinweis: Kann sein das das Bitmap nach dem entpackenwieder als .bmp umbenannt werden muss. DateianhangGSD Dateien mit Bitmap gezipt.zip (300 Downloads) |
04.01.2013 12:06 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 22449 Bewertung: (3029) |
Hallo, habe es ausprobiert, funktioniert bei mir ohne Probleme. Das bild habe ich vorher aber nach bmp umbenannt. Gruß Christoph |
04.01.2013 14:01 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hallo ChristophD, vielen Dank das es bei Dir klappt. Nun weiss ich das ich einen Fehler mache. Und anscheinend durch die Feiertage ein bisschen dumm geworden bin. Es wäre super wenn Du mir Schritt für Schritt, oder besser bei mir Buchstabe für Buchstabe den Vorgang beschreibst, obwohl man ja gar nicht viel machen muss. Viele Grüsse Absorber |
04.01.2013 14:45 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 22449 Bewertung: (3029) |
Hallo, ich habe nichts anderes gemacht als den Standardweg. Zip Datei mit den GSD Dateien entpackt und das Bild in BMP umbenannt. Dann im TIA ein neues Projekt angelegt und in die Projektansicht gewechselt. Über Extras -> Gerätebeschreibungsdatei (GSD) installieren aufgerufen dort dann zum Verzeichnis navigiert wo die Daten liegen Alles angehackt und installieren gedrückt Dann rödelt er ein bißchen und am Ende ist alles fertig und die Bilder sind auch da. Kann es vielleicht sein das du schon die GSD irgendwie auf dem Rechner hast und deswegen keine Neuinstallation gemacht wird? Dann sollten die alten erstmal gelöscht werden. Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.01.2013 18:06 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hallo ChristophD, du hast recht gehabt. Die Bitmaps waren bei der ersten Installation doch nicht im gleichen Ordner. Ichhabe wohl beim erstenmal geschlafen. Mit dem GSD-Deleter aus dem SPS-Forum.de hab ich die GSDs wieder gelöscht und von vorne angefangen. Aber den kennst Du glaub ich auch ganz gut. Damit ist jetzt alles klar und das Thema abgeschlossen. Nochmal Danke und viele Grüße vom Absorber. |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
24.02.2017 05:21 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Dear Sir, Thanks for your information, This file is useful for me, Best regards, Nghiavt |
Folgen Sie uns auf