06.05.2021 15:23 | |
Beigetreten: 30.10.2018 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein CM 1xDALI Modul für eine Haussteuerung auf einer ET200SP CPU gesteckt und betreibe erfolgreich diverse Sensoren und Aktoren. Ich möchte jetzt von meinen Präsenzsensoren (PD-C 360/8 BMS DALI-2 von Esylux) die LED deaktivieren. Dies kann durch verändern der Speicherbank 2 durchgeführt werden. Leider finde ich keine Möglichkeit wie das mit dem CM 1xDALI umgesetzt werden kann. Schaue ich mir das Konkurenzprodukt von Wago an, gibt es ein Inbetriebnahmetool mit einer Möglichkeit diese Speicherbank zu verändern (siehe wago.png). Auch bei Beckhoff findet man dazu Informationen. Im Handbuch des Sensors ist die Beschreibung zur Speicherbank zu finden (Tabelle). Kann mir jemand helfen wie ich vorgehen muss? |
01.02.2023 07:53 | |
Beigetreten: 31.08.2021 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe selbiges Thema aktuell mit einem Präsenzsensor von Steinel. Konnte Dir zu dem Thema schon jemand weiterhelfen? Oder hast Du selber einen Weg gefunden? Über eine Antwort wäre Ich sehr dankbar. Gruß
|
Folgen Sie uns auf