11.09.2024 11:02 | |
Beigetreten: 14.01.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine Anlage mit einer 1214C und einem TP700 Comfort (TIA V18) in einer Laserbeschriftungsanlage. In einer CSV Datei sind die zu lasernden Inhalte hinterlegt, je nach Produkttyp. Dazu ist auf dem Panel ein VBScript hinterlegt, welches durch die CPU angetriggert werden soll. Wenn ich das Script in PLC SIM laufen lasse, wird die CSV ausgelesen, sofern diese sich lokal auf meinem PG oder auch auf einem daran angeschlossenen Stick befindet und die darin enthaltenen Infos werden in meinen DB geschrieben. Die CSV soll im Endeffekt aber auf einem anderen Laptop liegen, der über Netzwerk mit der CPU und dem Panel über einen unmanaged switch verbunden ist. Trotz Einstellung des entsprechenden Pfades werden keine Dateien aus der CSV gelesen. Das VBS, welches ich aktuell verwende ist zunächst ein Beispiel, siehe Anhang. Habe ich hier grundsätzlich etwa übersehen oder nicht verstanden? Bin für jeden Tipp dankbar und hoffe, ich habe das Problem verständlich beschrieben. Gruss, Gerd Dateianhangscreenshots-test.pdf (2 Downloads) |
Folgen Sie uns auf