10.07.2017 15:17 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, ich hab das Modul drin. Hast Du vielleicht irgend ein anderes Profil ausgewählt ? Grüße H0556 |
10.07.2017 15:33 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Bei mir ist auch das Profil Standard gewählt. Du bist aber bei den Analogeneingangsmodulen...ich verwende die Ausgabemodule. Danke Trotzdem |
10.07.2017 16:11 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, war vorhin etwas zu schnell. Das Modul ist Drin. Es müssen aber auch die HW-Updates für die Anschaltung übernommen werden. Grüße H0556 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.07.2017 16:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Super danke! Da lag das Problem, habe jetzt das komplette HSP installiert und die anderen IM Versionen sind aufgetaucht mit meiner gesuchten Karte. |
Folgen Sie uns auf