03.05.2024 20:44 | |
Beigetreten: 02.03.2020 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Guten Tag, wir möchten unsere ET200S Safety Baugruppen auf ET200SP umbauen. Unsere Steuerung ist das PCS7 System mit einer CPU 416-3 und Profibus als Bussysteme. Bei der Hardwarekonfiguration ist mir aufgefallen, das beim aktuellen Interfacemodul Version 4.2 keine F-DI und F-DQ Karten eingefügt werden können. Diese sind im Katalog nicht vorhanden. In der folgenden GSD Datei befinden sich keine F-DI oder F-DQ Karten. Stationstyp:IM 155-6 DP HF V4.2 (Rev.5) In der alten Version sind die Fehlersicheren Module vorhanden. Stationstyp:IM 155-6 DP HF V3.1 (Rev.5) Ist es ein Fehler von SIEMENS oder sind die F-DI Karten mit der Neuen Version nicht kompatibel ? Viele Grüße Kaplan |
Folgen Sie uns auf