Industry Online Support
Technical Forum
07.05.2012 09:31 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung:
|
Auszug aus dem system manual der S7-1200: "Wenn Sie das Passwort für eine passwortgeschützte CPU verloren haben, löschen Sie das passwortgeschützte Programm mit einer leeren Übertragungskarte. Die leere Übertragungskarte löscht den internen Ladespeicher der CPU. Dann können Sie ein neues Anwenderprogramm aus STEP 7 in die CPU laden." siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36932465, Seite 119 |
Have Fun! |
|
07.05.2012 22:11 | |
Beigetreten: 12.06.2007 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 130 Bewertung:
|
Vielen Dank - das sagt alles... Den Teil hatte ich wohl überlesen |
Folgen Sie uns auf