07.05.2021 11:13 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bei Verwendung der TIA Portal Bibliothek fällt auf, dass nicht alle Objekte Typ bzw. Kopiervorlage sein können! Manche Objekte können beides sein, andere nur Typ oder nur Kopiervorlage. Beiliegende Grafik zeigt eine Übersicht zu den PLC Objekten, welche im TIA Portal als Typ, Kopiervorlage oder auch beides verwendet werden können. Siehe auch:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109747503, S.80f Empfehlung: Aufgrund der Vorteile des Typinstanzmodells und der Versionierbarkeit, empfiehlt es sich, sofern das Objekt als Typ angelegt werden kann, dieses möglichst immer als Typ anzulegen und der Kopiervorlage vorzuziehen. TIA Bibliotheken: Beitragsübersicht Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2021). Viele Grüße SIMATIC-FB-Allgemein-GER (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 05/07/2021 11:14:43Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 07/08/2021 10:05:37Anpassung Titel Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 06/25/2024 12:53:50Ergänzung: Link zur Beitragsübersicht TIA Bibliotheken |
|
Folgen Sie uns auf