26.01.2025 17:01 | |
Beigetreten: 05.09.2016 Letzter Bes: 03.08.2025 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Guten Abend Liebe Forenuser, Ich wollte mal mein Projekt Vorstellen und anderen User die Möglichkeit bieten einzelne Bereiche für sich zu Nutzen. Dieses Projekt ist so aufgebaut. das es eine Zentrale Logo gibt, die über HMI und/oder TDE bedient wird und dann die anderen Logos ansteuert und abfragt. Dieses Projekt beinhaltet eine Steuerung und abfrage von einem Victron Cerbo System über Modbus um die Inselanlage Ressourcen schonend einzusetzen. Alles in Abhängigkeit von Solarenergie, Batteriestand usw. Bereich 1: Pool Steuerung mit Zeit Schaltuhr für die Filteranlage und eine Pool Heizung über Temperaturdifferenz Steuerung für Sonnenkollektoren. (Sollwerte für Heizungssteuerung über TDE Pfeiltasten einstellbar. Über F Tasten Betriebsarten AUto/man on/man off usw.) Bereich 2: Teich Filter mit 2 Pumpen mit UV-C Bereich 3: Beleuchtung mit Abschaltung bei Abwesenheit. Bereich 4: Brunnenpumpe mit Zeitschaltuhr. Bereich 5: Alle angaben der Inselanlage: BMS, Wechselrichter, Solarladeregler, DC/DC Steuerung. HMI Projekt ist nicht dabei. Da das ganze Projekt aufgrund von Erweiterungen komplett überarbeitet werden muss ist das hier die Finale Version. Es ist jetzt einige Jahre ohne Probleme gelaufen. Viel Spaß beim Anschauen DateianhangGarten-2Logo-hmi-cerbo-24V.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: teufelsadvocat am: 01/27/2025 07:18:27 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf