07.07.2021 08:20 | |
Beigetreten: 23.08.2018 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Bemühungen, dann werde ich nach einer Anderen Lösung suchen. |
07.07.2021 18:07 | |
Beigetreten: 23.08.2018 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Also ich habe nun etwas herumgespielt und festgestellt, sobald die Meldung mit dem M19 geladen wird, verschwindet der Linke Balken. Die Balken können getauscht werden und dann ist der Fehler auf dem Rechten Balken, ist noch erstaunlich. Ich habe nun den M19 zu M23 getauscht und nun funktioniert es. Ich habe noch ein kleines Programm gemacht um den Fehler zu Simulieren. Ich werde auch das Grosse Programm gegen dieses tauschen, da es für andere mal Hilfreich sein kann. DateianhangTest.zip (65 Downloads) |
07.07.2021 18:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 33779 Bewertung: (4194)
|
Glaube mir, dass ist nur Gefummle. Du handelst dir immer wieder andere Fehler ein. Schau dir mal dieses Thema im internationalen Forum an: BM and Web show different textAuch da treten so unerklärliche Fehler auf. Ich denke, in LSC V8.3 und/oder der Firmware der LOGO! 8.3 sind noch mehr Fehler, welche nur bei bestimmten Konstellationen auftreten. |
Folgen Sie uns auf