07.09.2022 09:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Im Anhang mal die Version mit den Wochenschaltuhren. Hab es jetzt nicht voll getestet, sondern nur mit Mittwoch auf Donnerstag, aber das funzt.DateianhangTagwechsel.zip (244 Downloads) |
07.09.2022 09:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Das ganze mal mit weniger Blöcken.DateianhangTagwechsel 2.zip (261 Downloads) |
07.09.2022 13:14 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Nur die Wochentagsermittlung mal in einer anderen Variante, die auch funktionieren müsste, habe aber noch nicht alle Kombinationen ausprobiert. Die 3 Wochenschaltuhren werde so genutzt, dass die passenden Bits für 2^0, 2^1 und 2^2 passend ausgegeben werden. Vor Nutzung bitte genau prüfen, ob ich was übersehen habe. M.f.G. DateianhangWochentagsnummer1.zip (227 Downloads) |
Folgen Sie uns auf