12.09.2023 09:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Wir möchten in dem Beitrag auf folgende Fragen eingehen: Was ist ein Upgrade und was ist ein Update? Was ist in einem Update alles enthalten, nur Patches oder auch Funktionserweiterungen ? Wo gibt es Informationen, welche Verbesserungen in einem Update enthalten sind? Upgrade: Ein Upgrade ist eine Hochrüstung auf eine neue Version in der Regel mit einem erweiterten Funktionsumfang. Man spricht in diesem Fall auch von einer neuen "Major Release". Diese Hochrüstungspakete sind in der Regel kostenpflichtig und beinhalten auch neue Lizenzen. Ein Beispiel ist das Upgrade z.B. von STEP 7 V17 auf STEP 7 V18. Update: Ein Update ist eine Weiterentwicklung innerhalb einer Programmversion (z.B. von STEP 7 SP1 nach SP2). Die Updates sind grundsätzlich kostenlos über das SiePortal zu beziehen und bieten keine oder nur geringe Funktionserweiterungen. Welche Verbesserung, gegenüber früheren Versionen enthalten ist , steht in den jeweiligen Readme-Dateien zum Update beschrieben. Sonderfall: Mit Einführung von WinCC Unified in TIA Portal V17 sind in den Updates auch Funktionserweiterungen implementiert ! Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf